This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544的正确开机顺序是否正确?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625365/tusb544-is-the-right-power-on-sequence-about-the-tusb544

部件号:TUSB544

dears:

我们调试我们的TUSB544‘s主板,我们的TUSB544主板存在如下问题:

1.如果第一步是TUSB544未通电且使用3.3V, 第二步是AUXn上电且使用3.3V,第三步是SLP_SO,I2C上一步是TUSB544以3.3V通电。

  此方法是否存在任何问题?

2. 如果第一步是TUSB544未通电且使用3.3V, 第二步是将AUXn上电并使用3.3V,第三步是检查SS的引脚是否有信号,第四步是SLP_SO和I2C上电,最后一个TUSB544以3.3V通电。

   此方法是否存在任何问题?

无论如何,以下方法是否存在任何问题:

在使用3.3 打开TUSB544之前,我们将打开SS,IIC,SLP_S0,以及正确的开机顺序方法?

我期待您的帮助,谢谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢克

    您的应用是什么? 这是USB还是DP应用程序? 您看到的主板有什么问题? 更改电源顺序时问题是否消失?

    谢谢

    David