Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB544 dears:
我们调试我们的TUSB544‘s主板,我们的TUSB544主板存在如下问题:
1.如果第一步是TUSB544未通电且使用3.3V, 第二步是AUXn上电且使用3.3V,第三步是SLP_SO,I2C上一步是TUSB544以3.3V通电。
此方法是否存在任何问题?
2. 如果第一步是TUSB544未通电且使用3.3V, 第二步是将AUXn上电并使用3.3V,第三步是检查SS的引脚是否有信号,第四步是SLP_SO和I2C上电,最后一个TUSB544以3.3V通电。
此方法是否存在任何问题?
无论如何,以下方法是否存在任何问题:
在使用3.3 打开TUSB544之前,我们将打开SS,IIC,SLP_S0,以及正确的开机顺序方法?
我期待您的帮助,谢谢!
此致
吴运文