This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Pca9306:在SCLK2和sda2处不使用RPU

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9406, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625330/pca9306-works-without-rpu-at-sclk2-and-sda2

部件号:PCA9306
主题中讨论的其他部件: TCA9406TCA9803

大家好,

请问,如果第二侧没有RPU,PCA9606 I2C电平转换通信是否可以工作?

没有显示VREF2连接位置的方框图。 因此,很难判断如果没有第二个RPU,IC是否工作。

我想知道是否有其他I2C电平转换器集成RPU,以及P2P到PCA9306?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果第二侧没有上拉电阻器,则无法进行通信。 第二侧不是高电平驱动,只有低电平驱动,没有内部上拉电阻,所以需要外部上拉电阻器才能在第二侧输出逻辑高电平。

    我们没有任何引脚到引脚的I2C电平转换器,它们具有集成的上拉电阻器和双向通信。 TCA9406具有双向通信,更快的切换频率和内部上拉电阻器,因此无需外部电阻,但不兼容引脚对引脚。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ting,

    Eric说的没错,我们没有可以在没有RPU的情况下操作的液位调节器。

    但是,我们有一个具有电平转换功能的新中继器,允许您删除第二侧的RPU -请查看TCA9803。 此器件具有新的体系结构,使我们能够在消除RPU的同时提供改进的信号完整性。 这将适用于您的应用,即使您不需要中继器功能,因为它也可用作电平转换器。

    请告诉我这对您是否有效。

    此致,

    Kaitlyn Mazzarella