This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:通过硬件设置DP130 EQ

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625031/sn75dp130-dp130-eq-setting-by-hw

部件号:SN75DP130

大家好

            我已通过GPIO模式使用DP130。 我将为EQ设置ADDR_EQ。

我想知道:在VIH / Vil / VIM模式[GPIO模式]上ADDR_EQ设置了多少db ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr,

    我已将您的问题分配给相应的支持工程师,您很快就会收到答复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:

    您可以在数据表表表3中找到此信息。
    在默认操作中,DP130使用ADDR_EQ选择均衡,CAD_SNK=L选择DP操作,链路培训打开。
    对于这些条件:
    Addr_EQ=VIM -> 2.7GHz (5.4Gbps)时的固定均衡器8dB
    ADDR_EQ=Vil ->在2.7GHz (5.4Gbps)时均衡器从0dB到8dB,具体取决于预强调级别
    ADDR_EQ=VIH ->在2.7GHz (5.4Gbps)时均衡器从6dB到15dB,具体取决于预强调级别

    此致