This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:配置工具和HPD问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625077/tps65981-configuration-tool-and-hpd-issue

部件号:TPS6.5981万

嘿,团队,

我在使用新版本的配置工具时遇到了问题,特别是在"调试模式"下,当手动使用Aardvark并通过实用程序GUI使用时,设备配置并使用地址0x27工作, 但在调试模式下,它似乎在地址0x20和0x38之间循环。 如何告诉它使用地址0x27? 否则将无法连接。

我面临的另一个问题是HPD线路,我有一个DFD/源设备插入显示器(UFD/接收器),它们应该通过DisplayPort进行通信。 源当前配置为"GPIO 4is HPD发送和接收",但是,GPIO 4似乎总是高电平,无论显示器是否插入,显示器似乎工作正常。 但GPIO始终显示为高。然后在Utlties GUI中 ,HPD在传输和接收方面显示为低,因此我收到了冲突信息,有人能帮我解释吗?

谢谢!

此致,

Saqib Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saqib,

    要更改调试器将连接到的I2C地址,请在"常规设置"选项卡上的"设备初始化链"部分更改引脚捆扎带,如下所示。  当您更改DBG_CTL1/2和I2C_ADDR值时,您将看到对I2C1和I2C2端口地址的影响。   这些是TPS6598x器件上的引脚,可 拉至 3.3V或接地(用于DBG_CTL),或与电阻值 (I2C_ADDR)捆绑。

    如果您将I2C_ADDR设置为“7 (打开)”,它应该会为您提供您要查找的地址。  

    对于您的第二个问题,让我为您提供一些高级提示,如果您需要更多详细信息,请发布到单独的主题,以便我们可以关闭第一个问题,并在必要时保持第二个问题打开。

    基本起动清单:

    1.请验证是否已输入DP备用模式。  如果尚未输入此模式,则HPD将不会通过PD传递。

    2.有关如何验证的更多详细信息,请参阅以下应用说明: http://www.ti.com/lit/an/slva844a/slva844a.pdf

    3.如果您已确认已进入DP模式,则有三个事件可供确认:

    答  首先, 在DP UFP 端,进入TPS6598x的HPD线路必须高

    B.  然后,您应该会看到一条注意消息(假设它是USB UFP),该消息使用  PD分析仪从DP UFP发送到DP DFP

    C.  最后,当DP DFP收到此消息时,它应将GPIO4线驱动在其一侧的较高位置。

    此致,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steve,

    感谢您的反馈,第一个问题已解决,谢谢!

    HPD仍不确定,客户看到奇怪的行为:

    "

    测量物理信号时,无论是否插入显示器,信号始终偏高。 为增加伤害,GPIO状态的调试寄存器和DP状态报告相反- GPIO4始终为低,HPD状态始终为低。

    "

    如果您不介意审阅该项目文件,我将通过电子邮件发送给您,我不想将其发布在此处。

    谢谢你

    最佳

    Saqib Mohammad