This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:RGMII接口上与AM5708之间的帧丢弃

Guru**** 2543080 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624379/dp83822i-frame-drop-on-the-rgmii-interface-to-from-am5708

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件: AM5708,AM5728

全部,

目前,我正在集成一个DP8.3822万i PHY,该PHY通过RGMII接口连接到AM5708。
在我们的Bringup期间,PHY就在那里,但 显然似乎有数据包/帧丢弃,导致我们的网络接口超时。
除此之外,我还看到在某些系统上,PHY难以维护其链接,甚至难以获得链接(可能是我们遇到了两个问题)。

为了区分问题,我尝试将问题精确定位到特定接口,因此我创建了一个测试,该测试将发送正在接收和计算的60字节的原始数据包,如果错过,测试应用程序将计算丢失帧的数量。

使用"DP8.3822万 IEEE 802.3u合规性和调试手册"(snla266)中提供的指南,我已使用了几种环回来运行这些测试:

-使用外部以太网环回时 ,我遇到大约1,2%的帧下降

使用MII回送时 ,我仍然会遇到大约0.12%的帧下降

-为了排除PHY/以太网端的问题,我还使用了PHY-反向回送,在这种情况下,我连接的PC正在运行同一个测试应用程序,我在这里看不到帧丢弃

对我来说,这似乎指向RGMII接口或链中较早的接口(GMAC_SW)。

我的问题是,是否有一个程序来分析和调试RGMII接口和/或GMAC,并知道哪些寄存器或测量值需要考虑。

下面我复制了PHY-s寄存器的快照(此处连接了PC),您可以清楚地看到 接收端(0x15, RECR)的错误计数正在增加。

0x0000 0x0.31万
0x0001 0x0.0786万d
0x0002 0x0.2万
0x0003 0x0000a240
0x0004 0x0.0001万e1
0x0005 0x0000cde1.
0x0006 0x0万d
0x0007 0x0.2001万
0x0008 0x0.4141万
0x0009 0x0万
0x000a 0x0.01万
0x000b 0x0.1万
0x000c 0x0万
0x000d 0x0万
0x000e 0x0万
0x000f 0x0万
0x0010 0x0.0002万c15
0x0011 0x0.0108万
0x0012 0x0.82万
0x0013 0x0万
0x0014 0x0万ff
0x0015 0x0.018万
0x0016 0x0.01万
0x0017 0x0.0249万
0x0018 0x0.04万
0x0019 0x0.0008万c01
0x001a 0x0万
0x001b 0x0.0007万d.
0x001c 0x0.0005万ee
0x001d 0x0万
0x001e 0x0.0102万
0x001f 0x0万

如能就此问题提供任何帮助,我们将不胜感激。

非常感谢,

Patrick Klok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    您是否也可以提供示意图?
    感谢您附加寄存器转储! 您要在何处实现RGMII接口的时钟延迟?
    是否要将延迟包括在MAC或PHY中? 您目前的情况是传输路径延迟,而不是接收路径延迟。

    您是否考虑在PHY的TX引脚和MAC的RX引脚上提供设置/保持时间的屏幕捕获?
    您是否还可以探测XI针并向我显示参考时钟? 我很好奇这是否是一个水晶稳定性问题。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    我刚刚回顾了您的原理图和波形。
    请填写LED_1上的下拉列表。 这是对LED引脚的要求(但与RGMII无关)。

    原理图对我来说很好,但是,您能否将板上的串行端接电阻器更改为0欧姆并重新采集波形图像?

    此外,您是否能够在AM5728内启用内部延迟?

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    感谢您的建议。

    我们已将接收路径上的电阻器替换为0欧姆,20/80计时似乎稍微增加了上升时间,但现在它是在1.95 ns周围,我们在那里看到一些反射。

    在接收端,我仍有相同数量的帧被丢弃。

    明天我们将修改接收延迟。 我会随时为您提供最新信息。

    非常感谢,

    Patrick Klok