This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 部件号:PJ-202-AH和JPD1135-509-7F

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625197/part-number-pj-202-ah-and-jpd1135-509-7f

主题中讨论的其他部件:TPS6.5986万EVM

您好,

我们正在寻找与  TI的直流套管插孔匹配的直流电源适配器:1。 TPS2.574万BEVM-741
                                                                    TPS6.5986万EVM。
请支持我们找到正确 的电源适配器以进行后续流程。
提前感谢!
Saranya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saranya,

    TPS2.574万BEVM已使用以下 直流套管插孔进行测试: ETSA19.0342万UDC-P5P-SZ适配器。

    TPS6.5986万EVM已使用 输出19.5V/6.5A的戴尔电源适配器进行测试。

    此致,

    Jimmy Hua