This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:寄存器说明

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623498/tmds171-registers-description

部件号:TMDS171

大家好,

关于TMDS171组件,我正在搜索PLL状态寄存器的描述;

我在EyeScan工具中找到了这些寄存器,但在数据表中找不到,地址是什么?

在提到的EyeScan工具中,Page0和Page1的寄存器有何区别? 它们是否可在不同位置寻址? 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Domenic,

    我将通过电子邮件向您发送可用信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Garcia,

    请您回答,

    对我来说没问题。

    此致

    Mancusi Domenico