This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:输出50欧姆阻抗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622400/dp83867is-output-50-ohm-impedence

部件号:DP8.3867万IS

您好,

我们打算在新设计中使用DP8.3867万ISRGZ。 根据数据表第86页,该设备具有MAC I/O的受控阻抗。 尽管使用了“I/O”一词,但我认为它仅适用于MAC输出:

 

TX_CTRL

GTX CLK

TX_D[0:3]

 

您能否验证是否只有我列出的这些信号包括输出50欧姆阻抗?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您回答正确。 可调IO阻抗是指MAC接口。 GPIO,LED,MDIO,复位和时钟垫不受此可调IO阻抗影响。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我知道它只是MAC接口。 不清楚的是,受控阻抗仅位于输出信号上,还是同时位于输出和输入信号上。 受控输出阻抗看起来像这样

    而受控输入阻抗就像这样

    我的假设是这些设备只有受控的输出阻抗,这就是我需要澄清的原因

    输出:

    输入:

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    输出引脚RX,阻抗通过可编程端接进行调整。

    输入引脚TX始终具有高阻抗,不受可编程端接控制。

    此致,