This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万:在连接了水槽但未提供充电电源的情况下工作是否正常?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624020/tps25740-is-it-ok-operating-with-a-sink-attached-but-no-charging-supply-provided

部件号:TPS2.574万
主题中讨论的其他部件: LM5175TPS2540

我有 一个TPS2.574万和一个DC-DC转换器LM5175。

c型控制器的DVDD连接到转换器的启用。 连接接收器后,DVDD将变高,并且控制器已启用。

我有转换后的使能功能,并与第二个信号进行AND运算以使能功能。 可能发生DVDD变为高电平,但第二个信号为低电平的情况。

连接了散热器的C型控制器是否正常,但没有充电电源? 控制器由独立于转换器的电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:

    我会仔细研究一下,并向您反馈,因为我从未见过应用程序连接了接收器,但没有签订PDO合同。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,在此应用程序中,我希望禁用降压-升压以节省电源,因为电源是电池组。 根据所连接的电池组,我希望允许或禁止使用。 我可以在C型控制器上使用安全门禁用功能,但用户可能会将设备留在连接状态,这会导致损失,因为降压将会运行:/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek:

    作为TPS2.574万器件设计的一部分,如果连接了接收器,则始终需要通告PDO。 该设备的设计使当连接并检测到水槽时,VBUS打开,并根据PD或非PD水槽通告所需的电流。 另外,如果CC线路上的电压超过分离阈值,则VBUS线路将被移除,设备将开始再次监视接收器连接。

    此致,
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道TPS2540是否尝试打开VBUS,但不能,因为DC-DC转换器被另一个信号阻止,它是否可以保持在该状态,或者是否会造成损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek:

    我不能肯定,因为使用TPS2.574万的大多数应用都有一个电源系统连接到USB端口控制器的单电源路径拓扑。 尽管如此,我认为IC不会损坏。

    您能帮我了解这将用于什么应用吗? 听起来像是某种类型的节能电路,您可以在其中启用/禁用直流-直流转换器以降低功耗。

    此致,
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >您能帮我了解这将用于什么应用吗? 听起来像是某种类型的节能电路,您可以在其中启用/禁用直流-直流转换器以降低功耗。


    是的,应用程序与电池组配合使用。 电池组有多种型号,设备仅支持我们制造的电池。 用户仍然可以将设备放在其他电池上,但理想情况下,如果不使用,我们不会浪费太多电量来放电。