This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:10Base-T接收阈值(VTH)是什么?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624816/dp83822i-how-is-10base-t-receive-threshold-vth

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件:TLK105

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用DP8.3822万代替TLK105。

他想知道10Base-T接收阈值。

TLK105已描述,而DP8.3822万数据表则完全未描述。

请问您有什么建议?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,

    默认降噪级别为200mV,但这可以在寄存器0x1Ah位[12:9]中更改。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    感谢您的回复。

    我将与客户分享此信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一