This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:关于"等效输入和输出示意图"

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA1040A-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623819/tcan1042-q1-about-equivalent-input-and-output-schematic-diagrams

部件号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其它部件:SN65HVDA1040A-Q1

大家好,

SN65HVDA1040A-Q1的数据表描述了输入/输出引脚的等效电路。
->图15. 等效输入和输出示意图
TCAN1042-Q1的数据表中未对其进行描述,但它是否与SN65HVDA1040A-Q1相同?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kato-San,

    电路相似,但不会完全匹配-两个器件之间的电阻值和二极管电压等因素不同。 输入/输出电路的行为可以通过电气特性表进行更好的沟通-即输入电阻和上拉/下拉强度被描述为输入泄漏电流,而输出结构则被描述为给定输出电流或电阻负载的电压输出电平。

    如果我可以帮助回答有关特定PIN的任何问题,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    请告诉我RXD / TXD / STB的等效电路。
    结构是否仅与SN65HVDA1040A-Q1相同,且电阻值和二极管电压不同?

    此致,
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    我正在等待您的回复。

    此致,
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    是的,电路结构相同。 但是,如Max Said所示,电压和电阻可能不同。 您在这两台设备之间寻找的是什么?

    此致,