This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:是否可以从TLK2541更换为TLK2501?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2501, TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624898/tlk2501-can-i-replace-from-tlk2541-to-tlk2501

部件号:TLK2501
主题中讨论的其他部件: TLK1501

尊敬的TI - er。
我的客户希望将TLK2541更换为TLK2501。
是否可以替换?

1.设备速度
  1) TLK2541 (已过时):1G至2.6G
  2) TLK2501 (有源):1.5G至2.5G
  当前系统是1.25 Gbps的数据速率。 我可以使用TLK2501到1.25Gbps的速度吗?

2.设备接口
  1) TLK2501是否支持EPON2TBI接口?

3.设备的合作
  1)当前EPON设计用于Broadcom的TK3723设备。 TLK2501能否与TK3723合作?

4.设备时钟
  1) TLK2541 (已过时):最小100 /最大130
  2) TLK2501 (主动):最小75 /最大125
  当前系统的时钟为125MHz。 TLK2501是否可以在125MHz下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kiyoung:

    回答1. TLK2501的数据速率为1.5Gbps到2.5Gbps,因此我们无法保证设备可以在超出范围的情况下正常运行。

    回答2: TLK1501/2501不2501不支持十位接口(TBI),因为此设备接受16位,然后将它们转换为2个宽字节以进行8b/10b编码。

    解答3. TLK2501不符合您的要求。

    回答4。 TLK2501处理的频率为75MHz (最小数据速率)和125MHz (最大数据速率)。

    请查看支持TBI,EPON的TLK1211RCP。

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队