This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:链接中断/检测问题

Guru**** 2546060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623918/dp83867e-link-drop-detect-questions

部件号:DP8.3867万E

我有一位客户正在为其应用程序评估DP8.3867万E,他们对操作有几个问题:

我们正在评估DP8.3867万E,以便在将来的应用程序(1000BT)中使用,这要求我们了解链路断开/检测时间。  

关于链接断开:  

T1设置的值是什么?哪个寄存器用于设置此值?  TI如第34页的图19所示,但此图中没有给出T1的计时信息。

数据表指出,在T1计时器周期内,有多个条件允许生成链路丢失(甚至断开链路),其中包括:

1.     解扰器同步丢失

2.     接收错误

3.     MTL3错误

     4.平均平方误差(这是什么意思? 我看不到它在802.3 规范和PHY规范中定义)

5.     能量损失  

什么会导致链路中断? 例如,如果在T1时间段内仅发生1个接收错误,链路是否会断开? 如果不是,则需要在T1期间收到多少个错误,链路才能断开?  

关于链路检测:  

如果同时禁用了Auto-MIDX和Auto-Negitionation,检测链路需要多长时间? 数据表中提到了快速链路检测功能(章节9.4 .6.5),但它没有指明标准链路检测时间和快速链路检测时间。

感谢您的帮助。

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    快速链接断开是一种工具,用于缩小搜索窗口以查找不良链接。 观察窗口不是大约+200us的窗口,而是减少到大约10us。 当该窗口中出现特定数量的问题时,设备将断开链接。
    例如,MLT3错误将查找20个错误。

    所有快速链路检测选项都与Auto-MDIO和/或Auto-Negotiation (自动MDIO和/或自动协商)相关。 有关不同快速链路检测工具的详细信息,请参阅寄存器0x1Eh。

    我没有1G,100M或10M操作的链路速度数据。 很难将最小值/最大值置于此值上,因为有许多因素会起作用。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross,

    感谢您的回复!

    如果客户对您的回答有任何其他问题,我会通知您。

    再次感谢您的帮助。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross,

    客户仍有一些具体问题,他希望您能回答:

    ·       需要在T1窗口中发生多少接收错误,链路才能断开?

    我对这一个不确定。 T1窗口中是否有任何接收错误导致链路断开? 您的回答能否具体说明?

    ·       您的意思是:快速链路检测选项与Auto-MDIO和/或Auto-Negotiation配合使用有关。

    这是否意味着如果禁用了这些功能,则不会应用快速链路检测?

    您能否提供一个最佳的案例方案,说明链接能够以多快的速度重新建立。

    我再次不能肯定答案。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    当T1窗口内收到32 RX_ERS时,链路将断开。

    请通读寄存器0x1Eh。 在这份登记册中,你会看到我的意思。
    快速链路检测仅在启用了Auto-MDIX和/或Auto-Negotiation (自动MDIX和/或自动协商)时使用。
    默认情况下,禁用这些功能。 您可以根据要使用的内容启用特定的选项。
    但是,在启用TI时,建议使用TI到TI,因为其他链接合作伙伴可能不支持此类功能。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross,

    感谢您的回复!

    我相信这可以回答客户的问题,但我会告诉您。

    再次感谢您的帮助!

    Richard Elmquist