This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:是否需要C型的此部件

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625081/hd3ss3220-is-this-part-for-type-c-needed

部件号:HD3SS3220
主题中讨论的其他部件:TUSB320HAI

 

您好,

我的客户想知道我们是否真的需要C型Mux,我告诉他,由于可逆插头,MUX对于C型电缆是必需的。

但他说:

我看到此USB 2.0 通道不需要Mux。 它可以直接通过槽路输送。 是这样吗?

此致,

卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamal:

    如果客户计划仅使用USB 2.0 通道,则不需要MUX。 否则,如果 使用USB 3.0 通道,则MUX为必填项。 请查看TUSB320HAI/LAI for USB 2.0 应用程序。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队