This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340兼容问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624839/tusb7340-compatible-issue

主题中讨论的其他部件:TUSB7340

\

您好,

我在 Linux-4.4 版本上使用TUSB7340时遇到一些USB磁盘和集线器的兼容问题,我注意到关于TUSB7340的变通办法文档已经解决,

您是否可以帮助检查是否 已在Linux-4.4 和更高版本上实施了变通办法  ?我想知道您是否已为TUSB7340实施了自己的Linux驱动程序。

谢谢!

最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请注意,TUSB7340是NRND,xHCI Linux驱动程序由Linux社区开发和支持,遗憾的是,我们没有TI开发的Linux驱动程序。

    我们已经测试了多个USB驱动器和集线器,它们工作正常,请您更具体地说明哪些USB磁盘和集线器出现了问题吗?

    此致,
    Roberto