This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:CMTI

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624938/ucc21520-cmti

部件号:UCC2.152万

我在下面的数据表中找到了CMTI规范。

CMTI:最小值100V/ns

这是否意味着最小100KV/us?

其他ISO部件的CMTI单位为kV/us。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kura,

    我是TI的应用工程师,将解答您的问题。 UCC2.152万数据表中100V/ns的CMTI规范与某些ISO设备中的100kV/us规范相同。 Us至ns的转换将取消kV单位中的K。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    此致,

    Richard Herring