This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:CANH/CANL输入电容的测量条件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624874/tcan1042-q1-measurement-conditions-of-canh-canl-input-capacitance

部件号:TCAN1042-Q1

您好,

TCAN1042-Q1的CI,CANH/CANL输入电容接地的测量条件是什么? 它是否基于ISO 1.1898万-2标准? 如果没有,您能否向我提供详细的条件?

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yokota-san,

    是的,ISO 1.1898万-2中定义的测量技术用于测量TCAN1042的CANH和CANL引脚的输入电容。 通过5千欧串联电阻施加1 MHz的方波,并测量时间常数;然后使用此时间常数计算电容。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大