This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:连接上行端口时,是否可以将一个端口切换至DCP模式?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624862/tusb8044-can-one-port-be-switched-into-dcp-mode-while-the-upstream-port-is-connected

部件号:TUSB8044
主题中讨论的其他部件:TPS2546

连接上行端口时,是否可以将一个下行端口切换为DCP模式? 其他3个端口继续用作SDP。

一位客户正在使用USB集线器,一个面向下行的端口现在已安装TPS2546。  连接上游端口时,通过按按钮,可以将具有TPS2546的端口切换至DCP模式。

如果TUSB8044可以执行此操作,他们将替换USB集线器和TPS2546至TUSB8044。

此致

Masumi Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saito San,

    否,连接上游端口时,集线器不支持DCP模式。 DCP充电模式意味着主机/集线器和充电设备之间不会交换任何数据。 根据USB规范,连接集线器并开机后,主机应可访问连接到集线器的所有设备。

    此致,
    JMMN