This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:在目标电路上使用眼扫描工具

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624996/sn65dp159-using-eye-scan-tool-on-target-circuit

部件号:SN65DP159
主题中讨论的其他部件: TUSB3410

我们希望通过TUSB3410 UARTPDK USB到具有I2C连接的UART适配器,在我们的实际目标中运行SN65DP159的眼睛扫描工具。 适配器似乎必须重新编程。

这是否可行?  

此致Michael Vögele í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    是的,这是我们在EVM上使用的配置。 我会直接将文件发送给您。

    此致,
    JMMN