This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LCD驱动所需的IC

Guru**** 2547050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623471/required-ic-for-the-lcd-driving

您好,TI成员:

目前我们正在处理一个有LCD的项目。

液晶屏的基本详细信息如下所述。

我们面临一些有关阴影效果(不需要的部分)的问题,因此我们关注LCD。

因此,液晶屏驱动程序可以降低阴影效果?

如果是,那么哪一个是合适的?  

谢谢,此致  

Haresh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haresh:

    请提供您 正在使用的液晶屏的部件号和制造商。  另外 ,当前驱动LCD的是哪个IC?  如果您可以提供示意图中显示LCD与接口IC的连接的部分,那将非常有帮助。

    感谢您使用E2E。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Leonard,

    感谢您的回复,

    我们的液晶屏直接由制造商定制。  

    目前我们没有使用任何液晶屏驱动程序,而是直接按控制器驱动液晶屏。

    在这里,我附上了LCD部分的示意图和与MCU的接口

    还随附了液晶屏数据表。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haresh:

    如果您已经将LCD接口连接到MCU,您希望改变什么?  另外,LCD的接口协议是什么?  我不清楚这里的目标是什么,正在重新设计什么?

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Leonard,

    在这个微型控制器中,我们遇到了一个LCD驱动器问题。 在此液晶屏中,不必要的段略为打开。

    此微控制器没有LCD驱动器,因此我们需要使用具有内部LCD驱动器的微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haresh:

     只是想知道您是否已向液晶屏制造商索要您当前使用的控制器的软件和/或驱动程序。  或者,如果他们有用于MSP430的此类软件/驱动程序?  您没有提到您现在使用的控制器。

    ~Leonard