This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:一般问题。

Guru**** 2544170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624731/tps65982-general-questions

部件号:TPS6.5982万
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

您如何将系统配对,以便我们可以通过USB Type C或插头为系统供电。

我们想特意为系统供电,而不是通过USB-Type-C供应其他系统,因此入门套件就是散热器。
还是只把系统当作一个水槽是不明智的呢?

TPS6.5982万仍有一些开放点:

-是否可以发送数据(除了使用TPS6.5982万和数据3.0 之外)(关键字:193- DRD)?
-是否需要您自己的固件? 无法通过引导进行调整?
o是否可以通过I2C导入固件?
-是否存在-40..85°C的变体(TPS6.5981万)?
o TPS6.5981万有何区别?
-在提供TPS6598x时是否检测到它(与Type-C和外部都不同)?
 

此致,

卡迈勒

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamal:

    查看下面的红色反馈/评论:


     

    您如何将系统配对,以便我们可以通过USB Type C或插头为系统供电。 我们想特意为系统供电,而不是通过USB-C型提供另一个系统,因此入门套件就是接收器。或者将系统仅视为接收器是否明智?

    1)还是将系统仅视为接收器不明智?

    您正在尝试构建哪种类型的主机/设备? 您能否绘制一个方框图并附加,以便我更好地了解 您的应用?


     TPS6.5982万仍有一些开放点

    2)是否可以发送数据( 除了使用TPS6.5982万 和数据之外)(关键字3.0 :- DRD)?

    请看上面关于结构图的回答:-)

    3) 是否需要您自己的固件? 无法通过引导进行调整?

    您将需要我们的定制工具GUI来生成固件 并将其刷新到设备上。 要下载自定义工具,请转至此处并单击“获取软件”以获取“TPS6598x配置工具”: http://www.ti.com/tool/tps6598x-config 

    还有一个自定义工具的用户指南,可在此处找到: http://www.ti.com/lit/ug/slvuar8a/slvuar8a.pdf

    4)固件是否可以通过I2C导入?

    很遗憾 ,不是,因为此设备是基于RAM的部件。 有关详细信息,请参阅《主机接口技术参考手册》: http://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf 

    5)是否有-40..85°C (TPS6.5981万)型号?

    是的,TPS6.5981万是低至-40C的型号。


    6) TPS6.5981万有何区别

    TPS6.5981万采用QFN封装,TPS6.5982万采用BGA封装。


    7) TPS6598x在提供时是否被检测到(与Type-C和外部都不一样)?

    在配置工具中,可以映射GPIO引脚以检测源和吸入。 下面是一个应用程序说明,说明如何使用配置工具执行此操作: http://www.ti.com/lit/an/slva838/slva838.pdf