This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:Tida-0.0299万 C28~C31 4.7 pF

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624231/dp83822if-tida-00299-c28-c31-4-7pf

部件号:DP8.3822万IF
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0299万

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?

在参考设计TIA-0.0299万上,有 C28~C31 = 4.7pF。
 这些C28~C31 = 4.7pF的用途是什么?  要改善 噪音?

通常,不需要这些电容。
那么 ,值 4.7pF是否 合适? 有多少值更适合?(我们猜 它取决于主板布局,,,,)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们猜您的日子太忙了,但您能回复我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    很抱歉耽误你的时间。
    我们为TD+/-和RD+/-线的4.7pF上限设置了材料选项的原因是为了减少辐射排放。
    去耦合盖显示通过降低信号转换速度来降低设备产生的噪音。
    我们发现PHY仍可保持UNH符合引脚电容<30pF。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ross San

    非常感谢您的回复!

    好的,我们明白了!

    此致,

    松本博塔