This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:2.5V电源噪声容差

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624655/ds125df410-2-5v-power-noise-tolerance

部件号:DS125DF410

大家好,

DS125DF410数据表表示2.5V电源的噪声容差如下:

现在,我的客户想知道:

1.此电源噪声容差是否意味着2.5V功率波纹噪声?

2. 在相应频率下,2.5V功率波纹噪声是否必须低于10mV?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    将此问题移到另一个组线程,因为这是一个再计时器产品。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Henry。 两个问题都是。

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师