This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:原理图审阅和布局建议

Guru**** 2932180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624767/tusb212-q1-schematic-review-and-layout-suggestion

部件号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB212TPS2549TUSB211

大家好,

我的客户在他们的一个汽车音响主机项目中使用TUSB212。

请帮助您查看以下示意图:

另一个问题 是:

如何放置TUSB211和共模扼流圈? 以上组件顺序是TPS2549-- TUSB211 --共模扼流圈-- ESD保护--连接器,是否正常?

此致,

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dongbao

      原理图和放置顺序看起来都很好。 完全没有问题。

      如果您需要HS的详细布局指南,请参阅 本文档

    此致,

    迭戈。