This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万:DP8.364万 PHYTER的状态帧优先级

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624042/dp83640-status-frame-priority-of-the-dp83640-phyter

部件号:DP8.364万

大家好,据我所知,接收流量优先于状态帧。 这是我们应用程序中的一个问题,因为在接收通信量较大时,由于时间戳无法送达,我们正在失去同步。 是否可以通过寄存器设置或绑定选项更改该优先级,以便在状态帧中丢弃接收数据包?

此致

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Reto,

    我们正在审查您的问题,并将回复给您。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Reto,

    您无法更改PHY状态帧和接收的通信的优先级。 流量将始终优先。
    但是,有两种方法可以帮助增加带宽。 一种方法是减少在bits[15:12]寄存器0x1Ch中找到的IFG,另一种方法是修改在bits[10:8]寄存器0x18h中找到的PHY状态帧前导码。

    否则,在使用PHY状态帧时,您需要有一种方法来减少来自连接伙伴的传入流量。

    此致,
    罗斯