This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:DP8.3867万 TDR启用

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624167/dp83867ir-dp83867-tdr-enable

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万CR

你好

我使用dp8.3867万 phy芯片和定制板。

我正在使用TDR功能开发一个电缆测试仪,用于测量长度等。

我能知道使用dp8.3867万启用TDR并获取结果的过程吗?

我已检查文档dp8.3867万cr.pdf。 TDR测量描述如下。

8.4。6.1 TDR

->通过设置寄存器0x0009 (CFG1)的位7,可以在链路失败或断开时自动激活TDR。  

dp8.3867万 TDR功能仅在链路断开时激活? 它不支持主动链电缆?

提前感谢。

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billy:

    您可以像描述的那样通过自动运行启用TDR,也可以通过在寄存器0x1Eh中设置bit[0]手动执行TDR。
    运行TDR时,不允许有任何主动链。

    TDR完成是寄存器0x1Eh中的位[1]。
    TDR配置位于寄存器0x180h中。
    在寄存器0x190h - 0x199h中找到的TDR峰值位置。
    在寄存器0x19Ah - 0x1A3h中找到TDR振幅。
    在寄存器0x1A4h中找到TDR状态。

    请使用DP8.3822万 TDR应用说明了解如何使用寄存器字段:
    www.ti.com/.../snla253.pdf

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,Ross!

    ->运行TDR时,不允许有任何主动链。  

    检查主动链电缆时,

    首先断开链路,然后执行TDR?  

    提前感谢

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billy:

    您只需确保链接伙伴无提示运行TDR (即未唤醒,未连接等)。
    TDR的目的是在链路断开或未建立时检测线路中的故障,并在连接到链路伙伴时检查通道的质量。
    但是,对于连接到链接伙伴的情况,链接伙伴必须保持沉默,以便被测设备注入的脉冲不受伙伴的影响。

    此致,
    罗斯