This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:在使用客户板上的DS90UB947-Q1EVM和DS90UH948-Q1时,面板不能正常显示。

Guru**** 2547370 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH947-Q1, DS90UB947-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624193/ds90uh948-q1-panel-doesn-t-display-correctly-when-using-ds90ub947-q1evm-with-ds90uh948-q1-from-customer-s-board

部件号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB947-Q1EVMDS90UH947-Q1

尊敬的各位先生:

我们使用 DS90UB947-Q1EVM和DS90UH947-Q1。 DS90UB947-Q1EVM是否可以与DS90UH98-Q1配合使用?

我是否应该通过 模拟启动板修改任何寄存器? 因为我们从DS90UH948中展示出来的是失常。  

我们的硬件配置如下:

1. 从主板到DS90UB947-Q1EVM的单通道LVDS输入

2.双FPD-LINKIII电缆与DS90UH948连接

3. DS90UH948双LVDS输出到面板,分辨率为1920x720。

此致,

Apollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Apollo,

    您使用什么视频源? 如果使用内部数据模式,则需要设置寄存器,有关数据模式设置的详细信息,请参阅UB947的d/s。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    通过FPD链接III,我们在客户的板上做得很好 来自PCLK的噪音太多。 我有一个过滤器来执行此操作。

    感谢您的回复。

    此致,

    Apollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    做得好,Apollo。

    此致,
    Steven