This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:温度等级

Guru**** 2635055 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, AM5718, SN65LVDS93, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624340/sn75lvds83b-temperature-grade

部件号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其它部件:AM5718,, SN65LVDS93SN65LVDS93A

您好,

对于与 SN75LVDS83B连接的AM5718,我们需要LVDS发射器的最低温度范围为-40至85C。  

请提供相同的部件号。  

SN75LVDS83BDGGR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shekhar
    请看一下SN65LVDS93,它是LVDS SerDes发送器,其特点是在-40°C至85°C的温度下工作
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您提供信息。 LVDS SerDes发送器必须与AM5718 DSP接口。 因此,我也需要对芯片和相应文档的完全支持。
    在TI wiki (processors.wiki.ti.com/.../LCD_connectivity )中,它已明确提到使用SN75LVDS83B,因此我是否可以知道此芯片没有工业级温度范围的原因?
    请推荐可与AM5718连接的类似产品。

    此致
    Shekhar S K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    我选择了一种产品作为替换产品,即"SN65LVDS93A",它与"SN75LVDS83B"完全相似,但具有工业温度等级。

    谢谢,顺祝商祺
    Shekhar S K