This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:关于TCPCM的示例程序

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624290/tusb422-about-sample-program-of-tcpcm

部件号:TUSB422

大家好,

 

我们的客户想知道TCPCM的示例程序。

如果您有任何样例计划,能否告知我们?

 

[客户规格]

-DRP

-带USB PD (5V和9V)

3.1 Gen2

-使用ALT模式

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    您可以在TUSB422页面中请求该示例代码,只需单击蓝色窗口所在的"Request Now"(立即请求)。

    此致
    jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose-San,

    感谢您提供信息。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru