This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:未使用的引脚端接

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624330/dp83867is-unused-pins-termination

部件号:DP8.3867万IS

你好

 

我对DP8.3867万IS未使用的PIN有一些疑问。

 

下面的针脚是未使用的针脚。

 

TX_D2,TX_D3,GTX CLK:内部PD

JTAG_CLK,TMS,TDI PU:内部PU

 

数据表中的6.1 :未使用的引脚部分对未使用的引脚进行了一些描述。

我理解,不一定需要额外的上/下拉功能,但这是一个好方法。

 

对于此附加外部上拉/下拉,建议寄存器的值是多少?

少K欧姆是合理的吗?

 

我认为,在添加外部上拉/下拉时,它应该与内部上拉或下拉的方向相同(向上或向下)。

我检查了EVM(DP8.3867万ERGZ EVM),然后发现JTAG_CLK被拔下,电阻为100欧姆。

JTAG_CLK具有内部上拉。 为什么此销钉被用力拉下?

 

是否有任何引脚必须为未使用的引脚专门端接?

 

此致,

OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oba,

    您可以在几k Ω 范围内添加下拉或上拉。
    我对使用100欧姆的原因没有很好的解释。 销钉已经有一个内部拉力,就像您提到的那样,这已经足够了。
    未使用的引脚没有特殊的端接要求。

    此致,
    罗斯