This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:2.0 开关

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS261B, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622832/hd3ss215-switch-for-hdmi2-0

部件号:HD3SS215
主题中讨论的其他部件:TMDS261B

你好

我的客户使用过TMDS261B  ,但现在他们需要与2.0 兼容的2:1 HDMI开关。

HD3SS215似乎满足这一要求(),但数据表删除了2.0 的描述,即修订历史记录。

将描述文本字符串从"...DisplayPort 1.2a..."更改为"...DisplayPort HBR2...",并从"..HD192.." 2.0 更改为"...HDMI..."

 

Q1为什么数据表 已从2.0 转换为HDMI?

问题2 TI是否为2.0 配备HDMI开关?

 

此致

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanji,

    我们正在查看此数据表,可能会进行更改以反映它支持HDMI协议,并且从电气特性来看,它可以处理高达6Gbps的数据速率。

    有些客户会对HDMI版本和子版本之间的协议功能感到困惑,此设备只会切换电信号。

    HD3SS215可以处理2.0 (6Gbps)提供的数据速率

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Garcia先生:

    感谢您的快速回答。

    此致