This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1211:TUSB1211 Linux驱动程序

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624405/tusb1211-tusb1211-linux-driver

部件号:TUSB1211

您好,先生  

1.如果我想在Linux操作系统上使用TUSB1211,我不需要安装任何驱动程序,对吗?

2.由于我看到SMSC解决方案寄存器与TUSB1211不一样,我知道TUSB1211有参考代码可以让我修改吗??

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,

    正确。 TUSB1211不需要特定于供应商的Linux驱动程序。

    TUSB1211符合ULPI规范,因此将使用内置驱动程序。

    与其他供应商在寄存器配置上的差异应在供应商特定的寄存器上,而这些寄存器对于设备操作不是必需的。

    TUSB1211数据表和ULPI规范中提供了有关可用寄存器的所有信息。

    此致,
    豪尔赫