This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:支持TUSB3410设备的Android设备驱动程序

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624038/tusb3410-android-device-driver-support-for-tusb3410-device

部件号:TUSB3410

你(们)好

我是Dharmesh Sachan。

我使用TUSB3410设计了USB到串行转换器,它在基于Windows的系统上运行良好,该系统具有从TI网站下载的器件驱动程序。

现在,我必须将同一台设备与基于Android的智能手机配合使用,因此我需要Android的设备驱动程序。

请尽快解决我的问题。

此致

Dharmesh Sachan

dharmesh.sachan@adroit-group.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh您好!

    遗憾的是,没有专为Android系统设计的驱动程序;但是Linux内核有一个用于TUSB3410的驱动程序。 据我了解,Linux内核驱动程序可用于在基于Android的平台上启用TUSB3410支持。

    此致,
    豪尔赫