This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002EVM:USB 3.0 第2代回退到通过转接器连接的2.0 上

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624384/tusb1002evm-usb-3-0-gen-2-falls-back-to-usb2-0-on-connecting-through-redriver

部件号:TUSB1002EVM
在“线程:TUSB1002”中讨论的其他部件

我们最近购买了TUSB1002评估板,并尝试将3.1 A/Gen 2摄像机连接到它。

连接时,摄像机会返回到USB2速度/协议。

我们发现了一个提示,即在转接驱动器模块的Rx引脚上实施交流耦合电容器是一个好主意。

之后,我们将电路更改为原理图,如数据表第20页图18所示,并焊接在某些电容器中。

当前设置是使用1 m 电缆PC->Redriver和

1.5 m 电缆驱动器->摄像机。

摄像头直接插入USB3时工作正常。 端口。

所以我们假设这与驱动程序模块有关。

我很高兴你能给我一些关于如何处理这个问题的建议。

这里没有任何示波器,因此我无法测量USB信号本身。

此外,在数据表第14页中,还有一些方框图显示RXTERM_EN信号,数据表中未提及其他内容。

这是在评估板上还是在芯片上存在的开关? 我必须自己焊接这一个吗?

它将RX1P/N连接至的VTerm电压级别是多少?

非常感谢,

Olli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

       这是一个已知的互操作性问题,因为TUSB1002中的Vterm-电压与连接的TX驱动器不匹配,此电压变化会导致检测问题,正如您提到的解决方法是在TUSB1002 RX对上包括交流耦合电容器。 我们建议使用330uF,以便差分通道中的总电容符合USB规格。

    此致,

    迭戈。