This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:启动时的链路启动时间

Guru**** 2549460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623182/dp83848q-q1-link-up-time-at-startup

部件号:DP8.3848万Q-Q1

大家好,

我有疑问。

从开机到链接完成需要多长时间?

如果“自动协商”和“自动MDI/MDI-X”有影响,还请 告诉我影响值。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!

    DP8.3848万Q的链路开启时间无法保证,且根据自动MDIX和自动协商可变。 这些时间不是IEEE标准的规范。

    我们已确定,对于DP8.3848万系列,超过5秒的任何内容均视为异常。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San,您好!

    感谢您的支持。

    我知道链路连接时间不能保证。

    请告诉我,是否有指示器和实际测量数据会与自动协商和MDIX发生太大的关联时间变化。

    尽管您说过超过5秒的内容被视为异常,但在这种情况下,它的表现如何?

    请告诉我数据表的哪一部分是写的。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!

    自动协商依赖于DUT和链路伙伴之间的握手。 在自动协商过程中交换页面,此交换需要时间才能完成。 为了使链路过程更加复杂,您具有Auto-MDIX功能,该功能将在TD+/-和RD+/-上轮流发送信号。 只有在DUT和LP之间没有冲突时,才能确定MDI/MDIX配置。 这会进一步增加链路连接时间的随机性,并使其极难预测。

    根据我们的内部测试,超过5秒的链路连接时间是异常的。 这通常意味着您的参考时钟出现问题。

    此致,
    罗斯