This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555下拉电阻的推荐值

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623842/tca9555-tca9555-recommended-value-of-pull-down-resistor

部件号:TCA9555
主题中讨论的其他部件: TCA9535
您好,Expert, 

我的客户正在使用TCA 9555。 我收到了以下问题, 是否可以合作准备答案? <Question> 有些针脚尝试在输出处使用TCA9555的IO针脚。
CTA9555:
www.tij.co.jp/.../tca9555.pdf
此引脚连接到Rohm数字变压器的DTC123JM的输入引脚。

在启动时(从开机到设置完成),此引脚的电压在0.7 V时发生变化,
DTC123JM不会意外打开。 我想在启动时关闭DTC 123JM。
我正在尝试为此电路添加下拉电阻值,但请告诉我推荐的下拉电阻值。

DTC123JM
www.rohm.co.jp/.../DTC123JM


我们对有关的内容给您带来的不便深表歉意 
与其他公司产品的连接。
另外,请告诉客户是否有要检查的要点。


最好的,富豪

Nori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hori:

    TCA9555在启动过程中设置为输入,但它具有100k上拉电阻,允许人们不添加外部上拉电阻,这是c-mos输入所需的,因此不会由于浮动输入创建直通事件而产生过大电流。  

    话虽如此,在您的特定情况下,您需要计算出您希望DTC123输入的电压,该电压实际上看起来像48.4 k电阻器。  您需要计算电阻值,以获得该节点处所需的电压。  我不知道您使用的是什么Vcc,所以我没有为您做数学运算,但它应该很简单。

    另一个选项是使用TCA9535。  它具有相同的引脚输出和功能,但输入端没有100 k Ω 的拉电阻器。  然后,您仍需要处理c-mos输入端接,但您需要选择如何和在何处(Vcc或GND)

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francis San。

    您好,Francis。

    感谢您的回复和支持。

    由于TCA9555的输入端具有100 kΩ 电阻器,
    您认为FET不应通过透射打开。

    此外,如果您知道您使用的Vcc的值,
    是否可以识别连接到外部下拉电阻器的推荐电阻值?

    最好的帝王
    Nori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nori-san:

    TCA9555的P端口的最差情况下输入低电平泄漏为100 uA (请参阅电气特性表中的"IIL"规格)。 因此,在选择下拉电阻时,您应该考虑此电流。 例如,如果您想要确保DTC123JM输入处的电压不大于0.7 V,您可以将最大下拉电阻计算为(0.7 V)/(100 uA)= 7千欧。

    最大