This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6598x数据表

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622252/tps6598x-data-sheet

主题中讨论的其他部件:TPS6.5987万TPS6.5982万

大家好,

我正在比较Thunderbolt的PD解决方案。

您能否向我提供TPS6.5987万/88的数据表?

谢谢

Joyen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joyen:

    欢迎使用E2E! 当然,我们无法提供此部件的数据表,因为尚未RTM。 我将在星期二之前找到RTM日期并回复:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aramis P.

    您是否还可以与我们共享TPS6.5982万/83B的功能比较表?

    谢谢

    Joyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joyen:

    我们的一位工程师希望明天就能做出回应:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joyen:

    TPS6.5982万和83B之间的区别在于,'82符合PD 2.0 ,83B符合PD 3.0。

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Aramis P.

    6.5987万/88中有哪些更改?

    谢谢。

    Joyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Joyen:

    TPS6.5987万/88不是目录发布的产品。 有关此产品的任何详细信息,请与您当地的TI销售团队联系。

    此致,
    Atiq