This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:我们能否并行连接USB端口的输出以获得更高的电流输出。

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623713/tps2511-can-we-connect-the-output-of-usb-ports-in-parallel-to-get-higher-current-out

部件号:TPS2511

我正在将TPS2511用于USB充电端口。 3个单独的客户端口。 每个都设置为1.5A的限制。
现在,我的公司正在询问是否允许客户获取3个USB端口的3个输出,并将其并行连接(使用专用无源连接器)以驱动5V @ 4.5A外部设备。
它是否有效?
会发生什么?
我们是否应该允许他们这样做?
还有其他评论吗?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    您是否有关于专用无源接头的详细信息?

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donovan
    没什么特别的。拿3个USB的输出,然后连接在一起,得到3*1.5A。以4.5A的电压驱动5v负载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    TPS2511s是配置为CDP还是DCP?  所有三个端口均由同一电源供电正确吗?

    此致,
    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,所有3台tps2511均由同一电源供电。 我使用的原理图与数据表上建议的原理图相同。请参阅随附的。  D+和D-将在客户一侧打开,但是,我建议客户如何连接 他们一侧的数据线(如果数据线有所不同)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    您知道无源接头如何工作吗? 如果接头仅将3个端口的所有3条数据线(3条D+线和3条D-线连接在一起)
    线路在一起)我不确定1.2 中的DCP检测是否工作正常。 在DCP模式下,D+和D-线路由TPS2511中的200欧姆电阻器短路。 为了检测DCP,便携式设备(在此例中为无源连接器)需要在D线上输出0.6V的电压。 然后,便携式设备监测D+线路,电压应接近0.6V或至少大于0.3V。 如果所有三个端口的D+线路和D-线路都短接在一起,那么我不确定检测是否正常工作。 但是,如果连接器可以独立地与每个端口通信,则应将它们正确识别为DCP端口,并且将三条输出线路绑定在一起以提供最大值4.5A时不会出现任何问题

    此致,
    多诺万