This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350M的锁模功能性能

Guru**** 2537360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623804/ucc5350-the-clamp-function-performance-of-ucc5350m

部件号:UCC5350

您好 ,支持团队:

              为了获得所需的支持,我想知道在UCC5350M中检查锁模功能的详细性能,是否有任何测试图,例如VCLAMP-TH与温度;VCLAMP-TH与ICLAMP以及 响应时间。

             客户评估锁模功能非常有用,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    我们目前没有V_Camp与典型温度特性曲线,但我们正在使用UCC5390SCD,UCC5390ECD和UCC5350MCD的典型曲线更新数据表。

    我将要求测试团队将此图解包含在他们的测试计划中。

    此致,
    Mateo