This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:BQ2.589万H:是否支持使用锂离子充电器的USB-PD?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624343/re-bq25890h-usb-pd-support-with-li-ion-charger

主题中讨论的其他部件:TUSB321AI, BQ2.46万, BQ2.5606万, TUSB422, BQ2.589万

尊敬的Jeff

非常感谢您的回答。
在您发布并进行更多调查后,我发现USB PD电源只能在USB C型连接器(针脚A5和B5)的CC线路上进行握手。

所以我的错误是,我需要像TUSB321AI这样的CC控制器IC。 如果 我的回答正确,此IC应告知充电器在3A时提供5V电压。 之后,充电器IC获得VBUS线路(A4,A9,B4,B9)上的能量,无需对USB数据线路(A6,A7,B6,B7)进行任何握手。

如果我说得对,我可以像独立充电器一样,使用更简单的充电器IC,而无需握手,例如BQ2.5606万 (最大3A)或BQ2.46万 (最大10A)。


向论坛提出的问题:
如果我想在我们的行业项目中为一个大电池组充电20Ah。 您能否为CC控制器和TI的独立充电器推荐一个好的解决方案(易于操作(无BGA),低复杂性(无I2C)和更低的价格)? 我想使用TUSB422将USB-PD电源设置为20V和3A (60W) ,然后使用BQ2.46万 (最大10A)进行充电。
1)我发现TUSB422需要I2C,并且仅在0.4 mm 节距的BGA外壳中提供。 特别是,对于我们的流程而言,该软件包相当棘手。 QFN外壳中是否有独立版本强制USB-PD充电器达到20V和3A?

2)我看到BQ2.46万非常强大,可处理多达4个电池。 TI是否为单节电池(类似于BQ2.5606万)提供了更简单的版本,但为更高的电流(例如 10A)?

感谢您的意见!

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于电池充电器问题,QFN封装集成FET bq2.589万系列充电器可处理高达5-A的问题 对于更大的充电电流,我们拥有具有外部FET的充电控制器,如bq246xx系列。 散热需要外部FET。 您可能可以并行使用两个bq2589x充电器,如www.ti.com/.../slyt651所述。 在10-A时,管理功耗仍是一个问题

    我已将此帖子复制到USB组表,以便可以回答有关USB IC的问题。