This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90ub947 I2C电源问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622822/ds90ub947-q1-ds90ub947-i2c-power-supply-question

部件号:DS90UB947-Q1

您好,

DS90ub947电源和I/O电源最大电压为1.8V,为什么I2C可以支持3.3V电源? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C电压电平带选件有I2CSEL引脚。内部暗示了电平移位。

    通过10kΩ Ω 电阻器与VDDIO绑定,以实现1.8V I2C操作。

    保持浮动状态,以进行3.3V I2C操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它取决于VDDIC电压。请参阅D/s中的第6页

    此致,
    Steven