This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:哪一部件可与UB921一起用于同轴电缆? 以前有UB922,但似乎还没有RTM。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623602/ds90ub921-q1-which-part-can-be-used-with-ub921-for-the-coax-line-there-used-to-be-ub922-but-seem-not-rtm-yet

部件号:DS90UB921-Q1

下列哪一部分可与UB921一起用于同轴电缆? 以前有UB922,但似乎还没有RTM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,这已分配给应用程序以供查看并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry,
    许多FPD-Link设备可以支持同轴电缆。对于您的问题,请检查视频I/f以了解反串行器。 您可以使用与UB921配对的UB948进行同轴电缆应用。

    此致,
    Steven