This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:MII模式的载波检测

Guru**** 2550200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623496/dp83822if-carrier-sense-with-mii-mode

部件号:DP8.3822万IF

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?
其中描述了"载波侦听:在MII模式下,当接收和/或传输媒体是非空闲时,断言此引脚为高电平。"。

  当传输介质非空闲时,是否需要将CRS确定为高电压?
CRS不要求在运输情况下使用。
您能否告诉我们  为什么在传输介质非空闲时必须将CRS声明为高?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    CRS信号是PHY的输出。 它不需要系统来发出CRS信号。

    CRS用于半双工通信。 它使MAC知道远端正在传输,或者共享介质上的两个节点正在传输。

    您是否计划使用半双工模式? 这种情况在今天并不常见。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San

    感谢您的回复!

    好的,我们明白了。

    此致,

    松本博塔