This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:图像传感器支持

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622763/ds90ub954-q1-image-sensor-support

部件号:DS90UB954-Q1

尊敬的先生  

请告诉我

1. DS90UB953/954可以支持IMX123 (3M)或IMX326 (6M)图像传感器,是否需要注意?

2. TI用于在DS90UB953和DS90UB954参考设计或EVM上进行测试的图像传感器是什么?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    1.传感器需要匹配UB953的输入CSI2吞吐量速率(<3.2Gbps)。 UB953可与Sony,OV和Aptina传感器连接。

    2.我们有OV,Sony和Aptina的参考设计。

    最好的rgds,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven

    DS90UB953 / 954仅支持CSI-2接口,不支持子LVDS接口,是不是正确的??

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,UB953/954不支持LVDS视频,如果/。

    此致,
    Steven