This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于用法

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622955/tmds181-about-usage

部件号:TMDS181
主题中讨论的其他部件: TMDS171

您好,Moise-San,

 

我们的客户希望串联TMDS181。

如果您有任何疑虑,请告知我们。


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru-San,

    我刚刚在没有通道交换的情况下进行了测试,PC -> DP159 -> TMDS171 -> TMDS181 ->显示1080p@60Hz,应用程序工作正常。

    以下是我关注的问题:

    车道交换功能仅适用于输入,您将始终在OUT _CLK上使用TMDS_CLK。 右图没有反映TMDS181的行为。

    我们建议使用DDC snoop模式,在级联中使用多个TMDS181将需要在DDC中进行额外缓冲。 如果这是一个嵌入式应用程序,并且源支持I2C时钟拉伸,您可以使用来自TMDS181的活动DDC块。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的建议。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru