This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:如何使用TPS6.5982万读取C型电缆标志信息

Guru**** 2550270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/624184/tps65982-how-to-read-the-type-c-cable-emark-information-with-tps65982

部件号:TPS6.5982万

你(们)好

    主机希望使用TPS6.5982万读取C型电缆电子标志IC的内容,并决定输出电子标志IC建议的正确电流。

   如果 我们可以使用外部MCU通过 TPS6.5982万通过I2C接口读取电子标志IC内容,TPS6.5982万的读取进度如何。

   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hardy:

    数据状态寄存器(0x5F)可以告诉您电缆是否支持TBT模式,它支持的数据速度,以及电缆是否为光缆。 数据状态寄存器还用于告诉您电缆是否处于活动状态。 您可以在《主机接口技术参考手册》的第64页上阅读有关此寄存器的更多信息:
    www.ti.com/.../slvuan1a.pdf

    谢谢!
    Eric