请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90CR215 德拉斯,
我们的客户正在使用DS90CR215MTD/NOPB,他想了解 DS90CR215MTD/NOPB的以下信息。 但我在数据表中找不到这些信息。 请您提供这些信息吗?谢谢。
1.最大结温(Tj Max)
2.典型功耗(PD典型值)
3.最大功耗(PD最大值)
4.环境热阻结点(Theta JA.
5.接线至板的热阻(THETA JB)
6.与箱体连接的热阻(Theta JC)
7.重量
此致,
Ricardo