This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:是否可以使用六个TUSB2046I将一个笔记本电脑连接到二十个USB设备?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I, TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622834/tusb2046i-can-i-connect-one-labtop-to-twenty-usb-devices-with-six-tusb2046is

部件号:TUSB2046I
主题中讨论的其他部件: TUSB2077A

尊敬的TI员工:

在  Windows或MAC环境中,我想将一个笔记本连接到20个USB设备,其中包含6个TUSB2046I。

我在这里附上了我的示意图,供您参考。 请参考。

在这里,

==>一个TUSB2046I的四个下行流用作四个TUSB2046I的上行流。 因此,五个TUSB2046I用于将16个USB设备连接到labtop。 有可能吗?

==>一个TUSB2046I单独用于将 四个USB设备连接到labtop。

我 将很快开始我的示意图的布局。  

请就原理图和布局给出任何意见。 我们非常欢迎您的任何评论。 如果我的原理图没有任何特殊缺陷,请告诉我。

此外,每个USB设备都是FTDI FT232H (单通道高速USB到UART IC)。  FT232H的UART波特率为11.52万。 每个USB设备的操作 都 经过了明确的验证。 也就是说,我想 用   自己的主板替换几个商用USB集线器。  

你认为,如果我认为有任何问题,请随时告诉我。

此致,

Zunbae

e2e.ti.com/.../TUSB2046I.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zunbae:

    我已经查看了您的示意图,以下是我的意见:

    • 您必须在每个TUSB2046的DP0上连接一个1.5kOhm的拉电阻器。
    • 对于重置信号的无源电路,请使用15kOhm电阻器,而不是22Ohm电阻器。 这适用于 直接连接到USB主机的集线器。 对于其它集线器,您需要调整重置延迟,因为这些集线器应等待系统枚举第一级集线器。

    顺便提一下,您还可以使用三 个TUSB2077A ,以获得20个USB端口。  

    此致,

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joel:

    非常感谢您的友好回答。 我明白了。
    但是,连接到四个级联TUSB2046I的DP0的上拉电阻值存在一个不确定性。
    您建议的起始值是多少?

    为了您的信息,我需要可承受85度温度的USB集线器。

    此致,
    Zunbae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joel:

    我上一个问题中有一个拼写错误。
    我的目的是问您,您建议电阻器的值是多少,它会延迟四个级联TUSB2046I的重置信号。

    此致,
    Zunbae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joel:

    在您看来,在四个级联TUSB2046I上使用100Kohm和2.2uF来延迟重置信号是一个好的起始值?

    此致,
    Zunbae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zunbae:

     您可以为DP0中的所有集线器使用1.5kOhm电阻。 它符合 全速设备的USB规格。

    对于重置信号,可以从提到的值开始,并在出现枚举问题时调整这些值。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zunbae:

    请注意,TUSB2046是USB 全速集线器。  如果您将USB高速设备连接到全速集线器后,它们将下降到全速操作。  以全速连接20台设备的应用程序带宽较低。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joel和JMMN:

    非常感谢您的友好回答。 我明白了。

    此外,JMMN担心级联连接导致带宽低,

    ==>尽管我的应用程序是固定的并且受到限制,但我也担心这一点。 使用的USB设备 是FTDI FT232HL,可将USB转换为UART 11.52万波特率。

    ==>在我看来,为了处理 UART 11.52万波特率而不 出任何问题,  USB端所需的带宽 可能为 3Mbps。

    ==> 第一层的TUSB2046I 可以很好地实现这一功能。 不过,关于第二层的TUSB2046I,我 不能肯定在JMMN的建议下运作良好。

    ==>在您看来,  除了使用高速USB集线器解决方案之外,没有其他办法吗?  

    此致,

    Zunbae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zunbae,

    使用EVM层的影响很小,但20台设备尝试共享12 Mbps的带宽可能不是一种良好的用户体验。 如果一次只有几个设备处于活动状态,则可以使用全速集线器,但如果所有设备都同时运行,我建议切换到USB 2.0 集线器,如TUSB4041。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的JMMN:

    非常感谢您的建议。 明白了。

    此致,

    Zunbae