This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:数据表中的SWAP记录是否不正确?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/623993/sn65lvds822-is-swap-documented-incorrectly-in-the-datasheet

部件号:SN65LVDS822

您好,

 

   数据表中的交换定义似乎可能错误。

我确定了VSync信号的范围,当交换=高时,它出现在针39上。   

 

当我将swap = low更改为引脚21上的VSYNC时。 这与数据表中发布的内容相反。

可能是TI文档错误。  请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我以前没有听说过此设备的数据表有任何问题。 您能否确认其他位在更改交换时是否也显示错误行为? 如果您提供了一个示意图,我也可以查看它,以确保信号传输到正确的针脚。

    此致,
    Ryan